Raccordement de la barre-bus de mise à la terre pour les armoires Type 1, Type 12 et Type 3R
![]() |
---|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Pour raccorder le bus de mise à la terre :
-
Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
-
Retirer les boulons de la barre-bus de m.à.l.t. des sections de droite et de gauche (Barre-bus de raccordement de m.à.l.t. telle qu’expédiée).
-
Faire glisser la barre-bus de raccordement de mise à la terre dans la section de droite, en alignant les trous de montage (voir Boulon de barre de terre remplacé).
-
Remplacer les boulons de la barre-bus de mise à la terre (voir Boulon de barre de terre remplacé) des sections de droite et de gauche. Serrer les deux boulons au couple de serrage de 6,8 à 8,4 N·m (60 à 75 lb-po).
-
Remettre en place tous les capots et écrans isolants et fermer toutes les portes.