Câblage de charge et de contrôle
Les goulottes guide-fils supérieures et inférieures et la goulotte guide-fils verticale sont des zones commodes pour l’acheminement d’une ligne d’arrivée, de fils de charge et de contrôle (voir Câblage dans la goulotte guide-fils horizontale supérieure). Les ouvertures entre les sections permettent aux fils de passer d’une section à la suivante pour un inter-câblage.
Les fils de contrôle et d’alimentation sont acheminés vers chaque unité via la goulotte guide-fils verticale. Lorsqu’ils sont fournis, les ports de câblage avec passe-fils en caoutchouc doivent être ouverts pour acheminer les fils vers l’unité. La forme de découpe en H est pré-entaillée pour faciliter l’ouverture. À l’aide d’un petit couteau, couper au travers des languettes centrales et terminer la découpe en H (Passe-fil de la goulotte guide-fils verticale). Tout en coupant, faire attention de ne pas endommager les fils situés derrière le passe-fil.
Les bornes de commande détachables (voir Borniers détachables) sont montées sur un rail DIN de 35 mm situé à côté des ports de câblage vers l’avant de l’unité. Terminer le câblage de contrôle sur place sur la partie amovible du bornier.