Mise en place des CCM
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Les CCM sont conçus pour une utilisation dans des emplacements à atmosphère non-explosive. Choisir un emplacement d’installation bien ventilé et exempt d’un excès d’humidité, de poussière et de saleté. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 0 °C (32 °F) ni supérieure à 40 °C (104 °F). Protéger le CCM de toute pénétration d’eau ou d’humidité. Si nécessaire, protéger le CCM de la condensation en commandant des chauffages d’appoint internes.
Exigences d’espace
Installer les CCM dans un endroit possédant un espace dégagé minimum de 3pi (0,9m) sur le devant pour une construction sur la face avant du panneau. Un dégagement supplémentaire de 3pi (0,9m) est nécessaire à l’arrière d’une construction dos à dos. Cet espace libre offre une place adéquate pour le retrait et l’installation d’unités. (Davantage d’espace peut être exigé pour certaines applications; consulter les normes d’installation locales et nationales en vigueur.) Prévoir au moins 0,5po (13mm) d’espace entre l’arrière du CCM, montage sur face avant du panneau, et le mur. Pour les emplacements sujets à l’humidité, fournir au moins 6po (152mm).
Lors de la sélection d’un emplacement pour l’installation d’un CCM, considérer soigneusement l’accessibilité, les dégagements en hauteur et les expansions futures. La prise en considération de ces facteurs élimine de nombreuses difficultés durant cette installation et les installations futures de CCM.
DANGER |
|---|
|
Risque de brûlure provenant de GAZ CHAUDS
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
La zone ombragée (voir Zone requise dégagée d’obstructions) au-dessus du CCM avec protection contre les défauts d’arc doit rester dégagée de toute obstruction.
Alignement des CCM
Fournir une surface lisse pour l’installation. Une fondation inégale peut entraîner un mauvais alignement des blocs de transport, unités et portes. La surface sous un CCM doit être en matériau non combustible, à moins d’avoir installé des plaques de fond dans chaque section verticale.
DANGER