Raccordement des barres-bus horizontales décalées ou 3000/3200A (côtégauche de la structure uniquement)
![]() |
---|
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
-
Dans toutes les structures munies de barres-bus horizontales décalées ou 3000/3200A, les barres-bus de raccordement sont fournies sous forme de kit. Ce kit est emballé dans un carton et expédié à l’intérieur de la structure. Le kit contient toutes les barres-bus de raccordement et la quincaillerie de montage nécessaires pour le raccordement des barres-bus horizontales.
-
Utiliser le kit de raccordement seulement si le raccordement doit s’effectuer sur la gauche (quand on fait face à la structure). Si le raccordement n’est pas sur la gauche, retirer le kit avant de mettre sous tension et le mettre de côté pour une expansion future. Si une structure doit être raccordée à une autre structure sur la droite, suivre les directives de raccordement fournies pour l’application de cette structure.
-
Dans l’ensemble de raccordement intégré, situé du côté gauche de chaque barre-bus de phase, le nombre de barres de liaison par phase dépasse d’une unité le nombre de barres-bus horizontales par phase. La liaison de raccordement la plus en arrière contient les écrous imperdables.
Pour raccorder un bus horizontal à gauche de la structure:
-
Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
-
Joindre les sections ensemble en suivant les étapes correspondantes, qui commencent à Mise en place des CCM et qui continuent jusqu’à Joindre des armoires type3R. Cela permet l’alignement correct des barres-bus horizontales.
-
Positionner la barre-bus de raccordement arrière (barre avec écrous imperdables; voir Raccordement des barres-bus horizontales décalées) contre la face arrière de la barre-bus horizontale arrière.
-
Installer une barre de raccordement ordinaire entre chaque lamelle de la barre-bus horizontale; installer la dernière barre contre la face avant de la barre-bus horizontale (voir Raccordement des barres-bus horizontales décalées).
-
Aligner les quatre trous de montage de la barre-bus de raccordement et de la barre-bus horizontale.
-
Réinstaller les deux boulons de gauche à travers la pièce de raccordement et dans la barre-bus horizontale. S’assurer que les rondelles coniques d’origine sont réinstallées avec le côté concave faisant face à la barre-bus de raccordement (voir Mise en place d’une rondelle conique sous la tête du boulon).
-
Pour les épissures de bus principal de 600-2500A, serrer les boulons au couple de 31 à 32lb-pi (41,9 à 43,2N·m). Pour les raccordements des barres-bus principales de 3000 ou 3200A, serrer les boulons au couple de 95N·m (70lb-pi). Serrer l’écrou central sur les ensembles de barres de raccordement3R, renforcées, de 85kA au couple de 95N·m (70lb-pi).
-
Répéter les étapes2 à6 pour chacune des trois phases de barres-bus horizontales.
-
Avant de mettre l’appareil sous tension, replacer tous les couvercles et écrans isolants.