80459-641-01, Rév. 10

Raccordement sans joint d’étanchéité (en forme de « P »)

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. En cas de raccordement à un CCM existant, retirer la plaque d’extrémité et tous les joints du CCM existant.

  3. Retirer le papier de protection blanc des nouveaux joints (fournis par Schneider Electric) afin d’exposer l’adhésif. Cet adhésif maintient temporairement les joints en place pendant la mise en place des sections.

  4. Poser des joints plats sur l’extérieur des profilés d’angle verticaux avant et arrière. Les joints ne doivent pas dépasser le haut des profilés d’angle.

  5. Poser des joints plats sur l’extérieur des entretoises d’attache du haut et du bas. Les joints ne doivent pas dépasser le haut des profilés d’attache.

  6. Exerçant une pression avec le pouce, appuyer fermement sur les joints, pour les mettre en place, de haut en bas. S’assurer que les joints sont bien à plat sur toute la longueur.

  7. Joindre les sections ensemble en suivant les étapes correspondantes de Jonction des armoires Type 1, Type 1 à joint d’étanchéité et Type 12 ou Joindre des sections résistantes aux gicleurs de Type 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?