80459-641-01, Rév. 10

Contrôleur de gestion de moteur TeSys T

Nous décrivons ci-dessous les unités de démarreur CCM équipées du contrôleur de gestion de moteur TeSys T. Lire et comprendre les Mesures de sécurité au début de ces directives avant d’installer, régler ou entreprendre l’entretien de ces unités. Pour obtenir tous les détails concernant l’installation des CCM, se reporter à la Installation du CCM.

Unité de contrôle classée NEMA (TeSys T Modbus)

Contrôleurs TeSys T

 

Modbus

DeviceNet

PROFIBUS

Ethernet

CANopen

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?