QGH1336304-06

Aplicación

El dispositivo puede utilizarse en aplicaciones de recuento de doble fuente, en las que intervienen dos registros de energía –por ejemplo, Compañía eléctrica-Grupo electrógeno, Compañía eléctrica-Energía fotovoltaica, Compañía eléctrica-Energía eólica– o una combinación de dos fuentes de potencia de cualquier tipo.

Además, el dispositivo puede utilizarse en instalaciones que requieran dividir la supervisión de energía en dos condiciones, por ejemplo “en funcionamiento” e “inactiva”. Existe la posibilidad de establecer un relé para controlar la carga en caso de anomalías, por ejemplo un consumo de potencia excesivo o fallos eléctricos.

Las centrales de medida pueden utilizarse para aplicaciones de facturación secundarias de extensos complejos comerciales o de edificios, como centrales de medida para inquilinos en paneles personalizados, cuadros de conmutación, tableros de distribución, paneles de grupos electrógenos, paneles de energías no renovables y cuadros de paneles de fabricantes de equipos originales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?