QGH1336304-06

LED de impulsos de energía

La central de medida es compatible con indicadores LED que pueden configurarse para el recuento de impulsos de energía.

Al configurarlo para el recuento de impulsos de energía, este LED parpadea de manera proporcional a la cantidad de energía consumida. Esta configuración suele emplearse para verificar la precisión de la central de medida.

NOTA: La central de medida no es compatible con funciones de alarma.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?