QGH1336304-06

Menús de la pantalla de diagnósticos (Diag)

Desde la pantalla Diag, podrá verificar los LED del panel frontal y visualizar información de la central de medida.

La pantalla de visualización y las teclas de la central de medida le permiten desplazarse hasta la pantalla de Diag.

Para visualizar las pantallas de Diag, siga estos pasos:

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Maintain.
  2. Pulse OK.
  3. Utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Diag.
  4. Pulse OK.
  5. Pulse la tecla Abajo para desplazarse hasta la siguiente pantalla de Diag.
  6. Pulse la tecla Izquierda para salir.

Menús de diagnósticos de la central de medida

A continuación, se enumeran los parámetros de Diag mostrados en la pantalla de la central de medida.

Parámetros de Diag

Pantallas Descripción

Todos los LED encendidos

Al acceder a la pantalla Diag, todos los LED del panel frontal se iluminan. Esto significa que los LED del panel frontal y la pantalla funcionan correctamente.

  • La pantalla muestra cuatro ochos (“8888”), cuatro separadores decimales (“....”) por línea e indicadores de números negativos (-); los indicadores M y K se iluminan.

  • Todos los LED de la barra de carga y el LED de energía se iluminan.

Número de serie

Muestra el número de serie de la central de medida, por ejemplo, SL1200005174.

NOTA: Asegúrese de tener a mano la información del número de serie de su central de medida cuando se ponga en contacto con el departamento de Soporte técnico para solicitar ayuda.

Modelo de central de medida

Muestra el número de modelo de la central de medida.

Versión de OS

Muestra el número de versión del sistema operativo, por ejemplo, SO 1.00.0.

Versión de RS

Muestra el número de versión de restablecimiento (código de arranque), por ejemplo, RS 1.00.0.

Códigos de error de diagnósticos

Muestra los códigos de error de la central de medida para fines de diagnóstico. Por ejemplo: 0041 es el código de error de salida de impulsos de energía excesiva.

Código de error de comunicaciones

Muestra los errores de comunicaciones de la central de medida.

ID, velocidad en baudios, paridad

Muestra el identificador de la unidad, la velocidad en baudios y los valores de paridad de la central de medida.

Horas de funcionamiento de la central de medida

Muestra el tiempo durante el cual la central de medida ha permanecido encendida (fuente de alimentación/alimentación auxiliar ENCENDIDA).

Interrupciones de potencia

Muestra el contador de interrupciones de potencia.

Setup edit *

Muestra el número de ediciones de configuración realizadas.

Last edit time *

Muestra la última hora de edición de la edición de configuración.

Funciones de las teclas al visualizar las pantallas de Diag

Modo Botón Función
Menú Diag

Para desplazarse hasta la siguiente pantalla.

Para desplazarse hasta la pantalla anterior.

Para salir de la pantalla Diag.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?