QGH1336304-06

Factor de potencia (FP)

El factor de potencia (FP) es la relación entre la potencia activa (P) y la potencia aparente (S).

El factor de potencia se expresa mediante un número comprendido entre −1 y 1 o como porcentaje del −100 % al 100 %, donde el signo viene determinado por la convención.

Una carga puramente resistiva ideal carecería de componentes reactivos, lo cual implica que su factor de potencia sería de 1 (FP = 1, o factor de potencia unitario). Las cargas inductivas o capacitivas introducen el componente de potencia reactiva (Q) en el circuito, lo cual provoca que el FP se sitúe por debajo de 1.

FP real

La central de medida es compatible con valores de factor de potencia real:

  • El factor de potencia real incluye el contenido armónico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?