QGH1336304-06

Instantánea

La central de medida proporciona mediciones de 1 s de alta precisión y valores medios, incluidas mediciones de la RMS real, por fase y total de lo siguiente:

  • Tensión por fase y media (fase a fase y fase a neutro)

  • Intensidad por fase, media y del neutro (calculada)

  • Factor de potencia por fase y media

  • Potencia por fase y total (VA, W, VAR)

  • Frecuencia del sistema

  • Revoluciones por minuto (RPM)

  • Desequilibrio (tensión, intensidad)

  • Porcentaje de carga

  • Ángulo de fase, por fase (entre tensión e intensidad)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?