QGH1336304-06

Aplicaciones de entrada de estado (ED) (aplicable a PM1140H)

Las entradas de estado se utilizan para supervisar el estado de los contactos externos o de los interruptores automáticos.

Las entradas de estado de la central precisan de una fuente de tensión externa o una tensión de humectación (integrada en la central de medida) para detectar su estado Activado/Desactivado. Si la tensión externa en la entrada de estado se encuentra dentro del rango de funcionamiento, la centra del medida se encuentra en estado Activado.

Cableado de las entradas de estado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?