QGH1336304-06

Resumen de funciones

Parámetro PM1130H PM1140H EM6438H
Clase de precisión para Wh

Clase 0,5

Clase 1

Clase 0,5

Clase 1

Clase 0,5

Clase de precisión para VARh

2,0

2,0

2,0

Clase de precisión para VAh

±0,5

± 1 %

±0,5

± 1 %

±0,5

Frecuencia de muestreo por ciclo 32 32 32
Intensidad:
  • Media por fase y trifásica

  • Intensidad del neutro calculada

ü ü
Tensión:
  • V L-N: media por fase y trifásica

  • V L-L: media por fase y trifásica

ü ü
Factor de potencia
  • Por fase y media.

FP verdadero

FP verdadero

FP verdadero

Frecuencia ü ü
Potencia:
  • Potencia activa (kW): por fase y total

  • Potencia aparente (kVA): por fase y total

  • Potencia reactiva (kVAR): por fase y total

NOTA: La central de medida únicamente puede medir y mostrar simultáneamente un parámetro de potencia a partir del tipo de potencia programado.
ü ü ü

Energía: kWh, kVAh, kVARh (2 cuadrantes)

  • Suministrada (importada/directa)

NOTA: La central de medida únicamente puede medir y mostrar simultáneamente un parámetro de energía a partir del tipo de potencia programado.
ü ü ü

Parámetros de demanda (kW, kVA, kVAR)

  • Última demanda

  • Demanda actual

  • Demanda punta: Hora en la que se produjo la demanda punta en formato de contador

NOTA: La central de medida le permite configurar un único parámetro de demanda simultáneamente.
ü ü
Desequilibrio trifásico

Intensidad

Tensión

Intensidad

Tensión

THD%:
  • Tensión L-N

  • Tensión L-L

  • Intensidad por fase

ü ü

Horas de funcionamiento de la central de medida

Horas de funcionamiento de carga

Interrupciones de potencia

ü ü ü
Ángulo de fase
  • Por fase (entre tensión e intensidad)

ü ü
Comunicación Modbus RTU RS-485 Modbus RTU RS-485 Modbus RTU RS-485

Revoluciones por minuto (RPM)

ü ü ü
Relé ü ü
Entrada digital ü
Porcentaje de carga ü ü ü
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?