QGH1336304-06

Mediciones de potencia y energía

La central de medida le permite configurar un único parámetro de potencia (W, VA o VAR) simultáneamente. Puede establecer dicho parámetro utilizando la pantalla del central de medida, a través de las comunicaciones utilizando ION Setup, o mediante cualquier herramienta Modbus compatible con FC16 (el número de comando es el 2959).

El valor de energía acumulada en la central de medida depende del parámetro de potencia seleccionado (W, VA o VAR). Los valores de energía integrados y los valores anteriores dependen también del parámetro de potencia seleccionado (W, VA o VAR).

NOTA:
  • Tras modificar el parámetro de potencia (ya sea a través de la pantalla de la central de medida o de las comunicaciones), todos los valores de energía almacenados (tanto anteriores como integrados) se restablecen en cero.

  • Los valores de energía también pueden borrarse a través de las comunicaciones. Las horas de funcionamiento se muestran en notaciones de horas de seis dígitos y notaciones de minutos de dos dígitos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?