QGH1336304-06

Visualización de datos de armónicos

La central de medida muestra el porcentaje de THD de tensión e intensidad. Los datos del porcentaje de THD por fase también pueden leerse a través de las comunicaciones.
  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta THD.
  2. Pulse OK.
  3. Utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta la pantalla THD.
  4. Pulse la tecla Izquierda para salir.
NOTA:

Las filas de los indicadores LED muestran V1THD%, V2THD%, y V3THD% para los valores de VTHD%; y V12THD%, V23THD%, V31THD%, así como A1THD%, A2THD% y A3THD% para los valores de ITHD%.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?