QGH1336304-06

Descripción física

Parte frontal

El panel frontal tiene tres filas de cuatro dígitos o caracteres cada una, con indicaciones de kilo (K), mega (M) y negativo (-) de escalado automático. Si se encienden de manera conjunta, los indicadores KM muestran lecturas en magnitudes de giga. A la derecha de la pantalla se dispone un gráfico de barras de carga que da una indicación del consumo en cuanto a porcentaje (%) de carga de intensidad respecto a la FS (escala completa) seleccionada. Gracias a cuatro teclas inteligentes, la navegación por los parámetros es muy rápida e intuitiva para visualizar los datos y configurar la central de medida.

Parte posterior

Los terminales de tensión e intensidad, el relé, la fuente alternativa y el puerto de comunicaciones RS-485 están ubicados en la parte posterior de la central de medida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?