QGH1336304-06

Energía

La central de medida proporciona mediciones de energía precisas de Clase 1/Clase 0.5 unidireccionales en dos cuadrantes.

La central almacena en la memoria no volátil el valor acumulado de cualquiera de las mediciones de energía activa, reactiva y aparente seleccionadas cuando se dan las condiciones Fuente 1 = Compañía eléctrica y Fuente 2 = Grupo electrógeno o Generador diésel:

  • Suministrada (Compañía eléctrica): kWh, kVARh, kVAh

  • Suministrada (Fuente alternativa): kWh, kVARh, kVAh

  • Total (Compañía eléctrica + Fuente alternativa): kWh, kVARh, kVAh

NOTA: Las fuentes alternativas no están disponibles en los modelos PM1140H.

Aplicable a METSEPM1130HCL5LVD

NOTA: En función de la selección de escala de energía, cuando alguno de los parámetros de energía supera 99999,999, todos los valores de los parámetros de energía se restablecen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?