QGH1336304-06

Configuración de las salidas de relé mediante ION Setup

Utilice ION Setup para configurar el puerto de salida de relé.
  1. Inicie ION Setup.
  2. Conecte la central de medida.
  3. Vaya a I/O Setup.
  4. Seleccione un relé Relay R1 para configurar y haga clic en Edit.

    Se visualiza la pantalla de configuración de esa salida de relé.

  5. Especifique un nombre descriptivo para la Label (etiqueta) de la salida de relé.
  6. Configure los demás parámetros de configuración según convenga.
  7. Haga clic en Send para guardar los cambios.

    Parámetros de configuración de las salidas de relé disponibles mediante ION Setup

    Parámetro Valores Descripción

    Label

    Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta salida de relé.

    Control Mode

    External

    Este campo muestra el funcionamiento de la salida de relé.

    • External: Un software o un PLC controla la salida de relé de forma remota por medio de los comandos enviados a través de comunicaciones.

    Behavior Mode

    Normal, Timed, Coil Hold

    • Normal: Este ajuste es de aplicación cuando el modo Control se establece en External. En caso de activación del modo External, la salida de relé permanece en el estado cerrado hasta que se sobrepasa el punto de desactivación.

    • Timed: La salida de relé permanece activada durante el periodo definido por el registro de configuración On Time.

    • Coil Hold: Este ajuste es de aplicación cuando el modo Control se establece en External. Para la alarma digital, debe configurar el modo Behavior en Coil Hold. La salida se enciende cuando se activa la alarma digital. La salida se apaga cuando se recibe el comando "Coil Hold release". En caso de pérdida de alimentación, la salida mantiene su estado previo a la pérdida de alimentación.

    On Time

    0 a 9999

    Este ajuste define la amplitud de impulsos (ON time) en segundos.

    Associations

    Este campo muestra información adicional si la salida de relé ya está asociada con otra función de la central.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?