QGH1336304-06

Central de medida de montaje en panel

Indicadores LED

Los indicadores LED alertan o informan de la actividad o del estado de la central de medida. Consulte la imagen siguiente para conocer los diferentes indicadores LED con los que está equipada la central de medida.

A LED de impulsos de energía (rojo)
B LED de frecuencia de impulsos/de comunicaciones serie (verde)
C LED de fuente alternativa (rojo)

Cableado posterior

Además de entradas de intensidad y de tensión, la central de medida ofrece otras opciones de cableado. Consulte la imagen siguiente para conocer las diferentes opciones de cableado que admite la central de medida.

A Terminales de tensión de entrada (V1, V2, V3, VN)
B Terminales de relé (disponibles para PM1130H / PM1140H)
C Terminales (de alimentación) de la fuente de alimentación auxiliar (L1, L2)
D Ranura de entrada digital (solo para PM1140H)
E Terminales de comunicación RS-485 (D1+, D0-)
F Terminales de detección de fuentes alternativas/detección de generadores (GenL, GenN) (disponibles para PM1130H / EM6438H)
G Terminales de intensidad de entrada (I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?