QGH1336304-06

Menús de la pantalla de configuración

La pantalla de configuración le permite ajustar varios parámetros de configuración.

La pantalla de visualización y las teclas de la central de medida le permiten desplazarse hasta los parámetros deseados y editarlos.

Para acceder a la configuración:

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Maintain.
  2. Pulse OK.
  3. Utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Set.
  4. Pulse OK.
  5. Introduzca la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
  6. Pulse OK para acceder a la página Setup.
  7. Pulse la tecla Izquierda para salir de la página Setup tras visualizar parámetros.

A continuación se muestra una lista de los parámetros de configuración y los ajustes admitidos.

Menús de configuración de la central de medida PM1130H / PM1140H / EM6438H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?