QGH1336304-06

Funciones de las teclas al visualizar parámetros de configuración

Modo Botón Descripción Función
Menú de configuración Tecla Abajo: Para desplazarse hacia abajo Desplazarse hasta la pantalla de configuración del parámetro siguiente.
Tecla Arriba: Para desplazarse hacia arriba Desplazarse hasta la pantalla anterior de configuración de parámetros.
Tecla Derecha/OK: Para desplazarse hacia la derecha/tecla intro Acceda al modo de configuración para configurar el valor del parámetro visualizado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?