Funciones de la central de medida
-
Pantalla de visualización LED: Navegación intuitiva y autoguiada a través de la pantalla LED de cuatro teclas con tres líneas de valores simultáneos y una barra de carga que indica la carga de intensidad.
-
Recuento y equilibrado de energía
-
Relé (PM1130H y PM1140H), fuente alternativa (PM1130H y EM6438H) y RS-485
-
Porcentaje de THD de tensión e intensidad por fase.
-
Lecturas de energía activa, reactiva y aparente.
-
Ciberseguridad: La central de medida permite deshabilitar el puerto RS-485 desde las teclas del panel frontal para protegerla frente a accesos no autorizados. Esta función también permite alternar entre dispositivos RTU en caso de disponibilidad limitada de nodos en sistemas de software.
-
Medición del FP real.
La central de medida puede utilizarse como dispositivo independiente, aunque sus amplias funciones se optimizan cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de energía.
Consulte la ficha de datos técnicos en www.se.com para obtener información sobre las aplicaciones, los datos de las funciones y las especificaciones más actualizadas y completas, correspondientes a las centrales de medida PM1130H/ PM1130H / EM6438H.