Configuración de contraseñas
- Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Maintain.
- Pulse OK.
- Utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Set.
- Pulse OK.
- Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
- Pulse OK.
- Pulse la tecla Arriba para seleccionar el parámetro PASS (contraseña).
- Pulse OK.
- Pulse las teclas Abajo o Arriba para modificar los dígitos.NOTA: Utilice la tecla Izquierda para desplazar el cursor hasta el siguiente dígito.
- Pulse OK.
- Pulse la tecla Izquierda.
- Seleccione Yes (pulse la tecla OK) para guardar la configuración.
Ajustes de la contraseña
| Parámetro | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| Pass | 0000-9999 | Establece la contraseña para acceder a la pantalla de
configuración de la central de medida.
NOTA: La contraseña
común es aplicable a todos los parámetros.
|
Pérdida de la contraseña
Visite el sitio web www.se.com para obtener soporte y asistencia técnica si ha perdido sus contraseñas o si experimenta cualquier otro problema técnico con la central de medida. Asegúrese de incluir el modelo, el número de serie y la versión de firmware pertenecientes a la central de medida en el correo electrónico o tenga estos datos a mano al llamar al departamento de Soporte Técnico.