QGH1336304-06

Cableado de RS-485

Conecte los dispositivos al bus RS-485 con una configuración punto a punto enlazando los terminales (+) y (−) de un dispositivo a los terminales (+) y (−) del siguiente dispositivo.

Cable de RS-485

Utilice un cable de RS-485 blindado compuesto de dos hilos o de un par trenzado para cablear los dispositivos. Utilice bien un cable blindado de dos hilos o de un par trenzado para conectar los terminales positivo (+) y negativo (−).

La distancia total de los dispositivos conectados a un bus RS-485 no debe ser superior a 900 m.

NOTA: Puede conectar un máximo de 32 dispositivos a un único bus RS-485.

Terminales RS-485

- Datos negativos. Este terminal transmite/recibe las señales de datos invertidas.
+ Datos positivos. Este terminal transmite/recibe las señales de datos sin inversión.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?