QGH1336304-06

Gestión de redes

El dispositivo puede utilizarse en varias aplicaciones de gestión de redes.

Las siguientes son algunas de dichas aplicaciones:

  • Análisis de calidad de energía (porcentaje de THD)

  • Mediciones de demanda

  • Mediciones de factor de potencia

  • Ángulo de fase entre tensión e intensidad

  • Desequilibrio porcentual entre tensión e intensidad

  • Puerto RS-485 con protocolo Modbus RTU para la integración en un sistema de gestión de energía

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?