QGH1336304-06

Detección de fuentes alternativas (PM1130H / EM6438H)

Los terminales de detección de fuentes alternativas detectan el estado de fuentes de potencia alternativas.

La Fuente 1 de la central de medida se conecta con Compañía eléctrica; y la Fuente 2, con Fuente alternativa. Los dos terminales de potencia están conectados con una fuente de potencia alternativa L-N monofásica. Cuando la Fuente 2 está activada, la tensión pasa por la central de medida y el sistema se alimenta a través de una fuente alternativa.

La central de medida mide la energía acumulada y las horas de funcionamiento de la fuente alternativa. La energía total utilizada por la central de medida es la suma de la energía acumulada de la Fuente 1 y la de la Fuente 2. Las horas de funcionamiento totales de la central de medida son la suma de las horas de funcionamiento de la Fuente 1 y las de la Fuente 2. La energía acumulada y las horas de funcionamiento totales pueden visualizarse a través de la pantalla de la central de medida y las comunicaciones.

NOTA: Los valores anteriores de energía acumulada y horas de funcionamiento de la Fuente 1 y la Fuente 2 pueden visualizarse a través de la pantalla de la central de medida y las comunicaciones.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?