QGH1336304-06

Cambio de fase de intensidad desde tensión

La intensidad eléctrica puede retrasar, adelantar o estar en fase con la forma de onda de la tensión CA, y normalmente está asociada con el tipo de carga: inductiva, capacitiva o resistiva.

Para cargas puramente resistivas, la forma de onda de la intensidad se encuentra en la misma fase que la forma de onda de la tensión. Para cargas capacitivas, la corriente se adelanta respecto a la tensión. Para cargas capacitivas, la corriente se retrasa respecto a la tensión.

Los siguientes diagramas muestran cómo las formas de onda de la tensión y la intensidad cambian según el tipo de carga en condiciones ideales (de laboratorio).

Corriente e intensidad en fase (resistiva) La intensidad se adelanta respecto a la tensión (capacitiva) La intensidad se retrasa respecto a la tensión (inductiva)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?