QGH1336304-06

Página THD (aplicable a PM1130H / PM1140H)

Para visualizar los parámetros de THD:

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta THD.
  2. Pulse OK.
  3. Pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta el siguiente parámetro de THD.
  4. Pulse la tecla Izquierda para salir.
Nombre en pantalla Descripción
V% 12, 23, 31 Muestra el porcentaje de THD de tensión de las fases de tensión 12, 23 y 31, respectivamente.
V% 1, 2, 3 Muestra el porcentaje de THD de tensión de las fases de tensión 1, 2 y 3, respectivamente.
A% 1, 2, 3 Muestra el porcentaje de THD de intensidad de las fases de intensidad 1, 2 y 3, respectivamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?