QGH1336304-06

Desplazamiento automático

El desplazamiento automático le permite controlar secuencialmente un grupo de páginas de pantalla cada ocho segundos sin tener que pulsar teclas. Esto resulta cómodo para visualizar la pantalla a distancia. La central de medida muestra del nombre del parámetro durante dos segundos y, posteriormente, su valor durante ocho segundos.
NOTA: Si pulsa cualquier tecla durante el desplazamiento automático, pasará al modo de desplazamiento manual.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?