Convención de signo de factor de potencia
Convención del signo del FP: IEC
El signo del factor de potencia se correlaciona con la dirección del flujo de la potencia activa (kW).
-
Cuadrante 1 y 4: En el caso de la potencia activa positiva (+kW), el signo del FP es positivo (+).
-
Cuadrante 2 y 3: En el caso de la potencia activa negativa (−kW), el signo del FP es negativo (−)
Formato de −1 a +1 de IEC
|
Cuadrante |
Rango del FP |
Representación con signo en la HMI |
FP en puerto de comunicación RS-485 (formato del reg. IEC) |
|---|---|---|---|
|
Cuadrante 1 |
0 a +1 |
Inductiva (+) |
Signo positivo |
|
Cuadrante 2 |
De -1 a 0 |
Capacitiva (−) |
Signo negativo |
|
Cuadrante 3 |
0 a -1 |
Inductiva (−) |
Signo negativo |
|
Cuadrante 4 |
De +1 a 0 |
Capacitiva (+) |
Signo positivo |
Pantalla de muestra