QGH1336304-06

Descripción general de la central de medida

Las centrales de medida PM1130H / PM1140H / EM6438H son dispositivos medidores de doble fuente que ofrecen prestaciones exhaustivas de instrumentación eléctrica trifásica y gestión de carga en una presentación compacta y resistente.

Las centrales de medida PM1130H / PM1140H / EM6438H aportan valor a las exigentes necesidades de sus aplicaciones de supervisión de energía y gestión de costes. Todas las centrales de estas series satisfacen las normas de precisión de Clase 0.5 (modelos PM1130H, PM1140H y EM6438H) y de Clase 1.0 (modelos EM6438H y PM1140H) y aportan cotas máximas de calidad, fiabilidad y asequibilidad en un formato compacto y de fácil instalación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?