QGH1336304-06

Menús de la pantalla Clear

La pantalla Clear le permite restablecer los valores de energía, demanda o demanda punta.

La central de medida únicamente le permite borrar los valores a través de las comunicaciones.

Parámetros de Clear

Parámetros Descripción
MD

Restablece los valores de demanda punta de la pantalla Demand.

  • W, VA y VAR con sello de fecha y hora

Enrg

Restablece los valores Energy y Run Hours de la pantalla INTG.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?