QGH1336304-06

Tot INTG

Aplicable a los modelos METSEPM1130HCL5LVD / METSEPM1140HCL5 / METSEPM1140HCL1

Para visualizar los parámetros de tot INTG:

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Tot INTG.
  2. Pulse OK.
  3. Pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta el siguiente parámetro de Tot INTG.
  4. Pulse la tecla Izquierda para salir.

Nombre en pantalla

Descripción

Wh. u

Muestra la energía activa de la compañía eléctrica

Rh. u

Muestra las horas de funcionamiento en compañía eléctrica, por ejemplo: hhhhhh:mm

NOTA: Las horas de funcionamiento se muestran en notaciones de horas de seis dígitos y notaciones de minutos de dos dígitos.

Wh. G

Muestra la energía activa del generador

Rh. G

Muestra las horas de funcionamiento del generador, por ejemplo: hhhhhh:mm

NOTA: Las horas de funcionamiento se muestran en notaciones de horas de seis dígitos y notaciones de minutos de dos dígitos.

Wh. t

Muestra la energía activa del total

Rh. t

Muestra las horas de funcionamiento del total, por ejemplo: hhhhhh:mm

NOTA: Las horas de funcionamiento se muestran en notaciones de horas de seis dígitos y notaciones de minutos de dos dígitos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?