QGH1336304-06

Gestión de costes

El dispositivo puede utilizarse en varias aplicaciones de gestión de costes.

Las siguientes son algunas de dichas aplicaciones:

  • Medición de parámetros eléctricos básicos en paneles de control, cuadros de distribución de potencia, fabricantes de equipos originales, sistemas de gestión de edificios e instrumentación de paneles.

  • Consumo de energía acumulada y asignación de costes a partir del consumo de Compañía eléctrica-Grupo electrógeno y entre cualesquiera otras dos fuentes de potencia por zona, por turno y por hora dentro de una misma instalación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?