QGH1336304-06

Configuración de RS-485

Antes de conectar el dispositivo al bus RS-485, ayúdese de la pantalla de la central de medida o de ION Setup para configurar sus ajustes de RS-485 predeterminados.

La central de medida dispone de una conexión RS-485.

La central de medida deberá contar con un identificador de unidad único (dirección), y los siguientes ajustes deberán coincidir con los del resto de los dispositivos que haya conectados al bus RS-485:

  • Protocolo

  • Velocidad en baudios

  • Paridad

Puede utilizar un convertidor de comunicaciones (de USB a RS-485 o de RS-232 a RS-485) para conectarse a la central de medida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?