QGH1336304-06

Panel frontal

El panel frontal contiene los indicadores y controles siguientes:

  • Pantalla LED de ocho segmentos: Tres filas de visualización alfanumérica de cuatro dígitos cada una muestran tres parámetros de valor eficaz (rms) simultáneamente o un parámetro de energía. Las lecturas ofrecidas se actualizan cada segundo.

  • Barra de carga analógica: Indicación exclusiva del porcentaje de carga total con respecto a la escala completa (FS).

  • Indicadores: Cada fila muestra indicadores kilo, mega (kilo + mega = giga) y negativo (-).

  • Teclas: Cuatro teclas inteligentes con que desplazarse por las páginas de la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?