QGH1336304-06

Protocolo de comunicaciones serie

La central de medida es compatible con los siguientes protocolos de comunicaciones serie a través de su puerto RS-485:

  • Modbus RTU

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?