QGH1336304-06

Uso de la interfaz de comandos protegida

Para enviar un comando de central de medida por medio de la interfaz de comandos protegida, deberá contar con un semáforo de comandos.

Para obtener un semáforo, lea el registro Modbus de semáforo. La central de medida devolverá un cero o un número distinto de cero.

  • Si la central de medida devuelve un cero, ello implica que el semáforo pertenece a otra persona. Deberá esperar a que el semáforo esté disponible antes de poder enviar un comando.

  • Si la central de medida devuelve un número distinto de cero, ello implica que el semáforo le pertenece a usted. El semáforo se asigna una vez hasta que vuelve a liberarse o permanece inactivo durante aproximadamente cuatro minutos. Una vez que dispone del semáforo, las lecturas posteriores del registro de semáforo devolverán un cero hasta que lo libere o se agote el tiempo de espera.

Para enviar un comando de central de medida por medio de la interfaz de comandos protegida, siga estos pasos:

  1. Lea el registro de semáforo y anote la respuesta de la central de medida. Este dato constituye su semáforo.

  2. Elabore el paquete que se escribirá en el bloque de comandos.

  3. Escriba el paquete como bloque de escritura Modbus (introduzca al mismo tiempo el número de comando, el semáforo y los parámetros).

    Ejemplo de bloque de comandos protegido

    Bloque de comandos Número de registro
    Comando 2039
    Semáforo 5
    Parámetros 1

  4. Supervise los registros de respuesta de la central de medida para comprobar si son válidos y completos.

    Ejemplo de respuesta protegida de central de medida

    Respuesta de la central de medida Número de registro
    Estado 2039
    Resultado 0
    Datos 1

  5. Escriba el semáforo de nuevo en el registro de semáforo al objeto de dejarlo disponible para otro maestro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?