QGH1336304-06

Árbol de menús de la pantalla de visualización

Utilice el árbol de menús para desplazarse hasta el ajuste que desea visualizar.

Desplazamiento por parámetros en la central de medida PM1130H / PM1140H

La siguiente imagen resume los parámetros de RMS disponibles en la central de medida PM1130H / PM1140H.

Página de favoritos

La central de medida le permite seleccionar tres parámetros y disponerlos en el orden deseado para que se muestren en la página de favoritos. Dichos parámetros únicamente pueden seleccionarse a través de las comunicaciones y están basados en los requisitos del cliente. Determinados registros de parámetros tienen una importancia capital, y desplazarse por ellos requiere tiempo. Para una mayor facilidad de desplazamiento y accesibilidad, la central de medida le permite seleccionar tres parámetros y bloquear la página para leerlos cómodamente. Los parámetros seleccionables son los siguientes:

  • V L-L

  • V L-N

  • A

  • F

  • E

  • FP

Desplazamiento por parámetros en la central de medida EM6438H

La siguiente imagen resume los parámetros de RMS disponibles en la central de medida EM6438H.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?