QGH1336304-06

Teclas inteligentes

El uso de la central de medida es sencillo a partir de sus cuatro teclas inteligentes, que permiten desplazarse por las páginas de la pantalla. Las páginas de la pantalla se expanden a medida que se desplaza hacia la derecha, de manera muy similar al directorio de carpetas o al árbol de exploración que aparece en cualquier ordenador. La pantalla muestra el lugar al que se dirige.

Descripción de las teclas inteligentes

Tecla Derecha/OK
  • Se avanza hacia las páginas de parámetros secundarios.

  • Permite acceder a la página Setup. Esta acción requiere especificar una contraseña.

  • Selecciona el parámetro que va a editarse en la página Setup.

Tecla Izquierda
  • Se retrocede hacia las páginas de parámetros principales.

  • Selecciona el dígito anterior en la parte izquierda de la página Setup.

  • Se sale del modo de edición de la página Setup.

Tecla Arriba
  • Se desplaza hacia arriba por las páginas de la pantalla que se encuentran al mismo nivel dentro de la misma función..

  • Se aumenta el valor del dígito seleccionado o se desplaza hasta la siguiente selección disponible.

Tecla Abajo
  • Se desplaza hacia abajo por otras páginas de la pantalla que se encuentran al mismo nivel y por todas las funciones.

  • Se reduce el valor del dígito seleccionado o se desplaza hasta la siguiente selección disponible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?