QGH1336304-06

Edición de parámetros de configuración

Los siguientes pasos describen cómo editar parámetros en el modo de configuración.
  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Maintain.
  2. Pulse OK.
  3. Utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Set.
  4. Pulse OK.
  5. Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
  6. Pulse OK.
  7. Pulse la tecla Arriba o Abajo para seleccionar un parámetro con el fin de editarlo. El parámetro seleccionado hace parpadear el dígito, valor o separador decimal que desea establecer (la central de medida determina automáticamente qué opción debe hacer parpadear para su edición, según el parámetro).
  8. Incremente o reduzca el valor del dígito, desplace el separador decimal o seleccione un valor de una lista preprogramada ayudándose de las teclas Arriba o Abajo.
  9. Pulse OK tras realizar los cambios deseados.
  10. Pulse la tecla Izquierda.
  11. Seleccione Yes para guardar los ajustes.
NOTA: Seleccione No para salir del modo de configuración sin guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?