QGH1336304-06

Visualización de parámetros

La pantalla de visualización y las teclas de la central de medida le permiten visualizar los parámetros deseados.
Para visualizar los parámetros en la pantalla:
  1. Pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta el menú RMS.
  2. Pulse OK.
  3. Pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta la página de parámetros anterior o siguiente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?