QGH1336304-06

Aplicaciones de la salida de relé (SR) (PM1130H / PM1140H)

Las salidas de relé se utilizan para aplicaciones de conmutación, por ejemplo, para proporcionar señales de control de activación/desactivación para conmutar bancos de condensadores, generadores y otros dispositivos y equipos externos.

Cableado de la salida del relé y la entrada digital

A

Positivo de protección contra sobreintensidad

B

Relé (70, 71)

C

Entrada digital (40, 57)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?