QGH1336304-06

Tipos de central de medida

La serie PM1130H / PM1140H / EM6438H está disponible en un solo factor de forma física.
Referencia comercial Descripción

METSEPM1130HCL05RS

METSEPM1130HCL05RD

Central de medida de Clase 0.5 de montaje en panel con relé, fuente alternativa, comunicaciones RS-485 y pantalla integrada.
METSEEM6438HCL05RS Central de medida de Clase 0.5 de montaje en panel con fuente alternativa, comunicaciones RS-485 y pantalla integrada.
METSEEM6438HCL10RS Central de medida de Clase 1 de montaje en panel con fuente alternativa, comunicaciones RS-485 y pantalla integrada.

METSEPM1130HCL5LVD

Central de medida de Clase 0.5 de montaje en panel con CC de baja tensión, relé, fuente alternativa, comunicaciones RS-485 y pantalla integrada.

METSEPM1140HCL5

Central de medida de Clase 0.5 de montaje en panel con relé, entrada digital, comunicaciones RS-485 y pantalla integrada.

METSEPM1140HCL1

Central de medida de Clase 1 de montaje en panel con relé, entrada digital, comunicaciones RS-485 y pantalla integrada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?