QGH1336304-06

Configuración de la central de medida mediante ION Setup

Inicie ION Setup, cree un sitio (o utilice un sitio existente si procede) y, a continuación, añada la central de medida al sitio.

Consulte el manual ION Setup Device Configuration Guide para obtener información acerca de la central de medida. Para descargar una copia, visite www.se.com y busque “ION Setup Device Configuration Guide”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?