QGH1336304-06

Funciones de las teclas al editar los parámetros de configuración

Modo Botón Función
Menú de configuración

Dígito parpadeante: Disminuir el valor numérico.

Valor parpadeante: Visualizar el valor anterior de la lista.

Separador decimal parpadeante: Desplazar el separador decimal hacia la izquierda.

Dígito parpadeante: Incrementar el valor numérico.

Valor parpadeante: Visualizar el siguiente valor de la lista.

Separador decimal parpadeante: Desplazar el separador decimal hacia la derecha.

Pulsación larga: Manténgala pulsada durante 2 segundos.

Dígito parpadeante: Desplazar la posición del cursor hacia la izquierda.

Seleccionar un parámetro para editar los valores.

Guardar los cambios realizados en el parámetro de configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?