QGH1336304-06

Página de E/S (aplicable a PM1130H / PM1140H)

Para visualizar los parámetros de I/O:

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta I/O.
  2. Pulse OK.
  3. Pulse la tecla Izquierda para salir.
Nombre en pantalla Descripción
RLY Muestra el relé: ON/OFF (predeterminado)
BAL.U Muestra el saldo de energía de prepago: Compañía eléctrica
BAL.G Muestra el saldo de energía de prepago: Fuente alternativa
BAL.T Muestra el saldo de energía de prepago: Total (Compañía eléctrica + Fuente alternativa)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?