QGH1336304-06

Configuración de demanda

La demanda es una medida del consumo medio (de potencia) a lo largo de un intervalo de tiempo fijo programado.

Los valores de demanda mostrados en la página Demand se visualizan desplazándose por los parámetros que aparecen en la pantalla. La central de medida permite editar la demanda de potencia a través del modo Setup.

Para visualizar los valores de configuración de demanda, siga estos pasos:

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Maintain.
  2. Pulse OK.
  3. Utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Set.
  4. Pulse OK.
  5. Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
  6. Pulse OK.
  7. Seleccione el parámetro de la lista. Pulse la tecla Abajo para seleccionar Pd (método de demanda de potencia), Pd.Cy (periodo de demanda), Pd.ut (tiempo de actualización de demanda) o Pd.P (parámetro de demanda).
  8. Pulse OK.
  9. Pulse la tecla Abajo para seleccionar los valores que desee de la lista.
  10. Pulse OK.
  11. Pulse la tecla Izquierda.
  12. Seleccione Yes (pulse la tecla OK) para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?