精度测试要求
信号和电源
测量仪可在电压和电流信号源发生变化时维持精度,但是其电能脉冲输出需要稳定的测试信号才能有助于生成准确的测试脉冲。每次调整电源之后,测量仪的电能脉冲机制需要大约 10 秒的时间才能达到稳定状态。
测量仪必须连接到控制电源才能执行精度验证测试。有关电源规格的信息,请参考测量仪的安装文档。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
检查确保设备电源符合设备电源的规格。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
控制设备
需要使用控制设备来对从电能脉冲 LED 产生的脉冲输进行计数和计时。
-
大多数标准测试工作台都带有配备了光传感器的支架,以便检测 LED 脉冲(光电二极管电路将检测到的光转换为电压信号)。
-
参考设备或电能标准通常都具有数字输入,可检测来自外部源(即测量仪的脉冲输出)的脉冲并为其计数。
环境
测量仪应在与测试设备相同的温度下进行测试。理想温度大约为23 ℃ (73 ℉)。请确保测量仪在测试之前已充分预热。
建议您在开始电能精度验证测试之前,进行 30 分钟的预热。在工厂中,测量仪在进行校准之前均已预热至典型的工作温度,以确保测量仪在工作温度下能够达到最佳精度。
大多数高精度电子设备在达到指定的性能级别之前,均需要预热时间。电能测量仪标准允许制造商根据环境温度变化和自身发热情况来指定测量仪精度降级的程度。
您的测量仪符合并满足上述电能测量仪标准的要求。
有关您的测量仪符合的精度标准的列表,请与当地的Schneider Electric代表联系,或从 www.se.com 下载测量仪手册。
参考设备或电能标准
要帮助确保测试的精度,建议您使用指定精度高于所测试测量仪 6 至 10 倍的参考设备或参考电能标准。进行测试之前,参考设备或电能标准应按照制造商的建议进行预热。
危险