QGH1336306-06

预付费计量

预付费计量系统允许客户提前向设施管理机构为固定的电能值支付费用。预付费计量对设施管理机构和客户双方都有益。设施管理机构能够消除测量仪读数并提前获得付款,而客户再也不像按单位消耗那样,通过已存储的电能消耗可避免遭受罚款。

本测量仪支持预付费电能计量。客户只能通过通讯将电能存入测量仪的余额寄存器。测量仪根据电能消耗开始扣减存入的电能。

客户可以设置存入电能的最小值,低于该值测量仪将发出报警。测量仪通过闪烁负载条最顶端的 LED,使用面板 LED 发出报警。当存入的电能耗尽时,测量仪开启继电器。在这以后,如果继续消耗电能,测量仪将开始累计负的余额。当客户下次重新充值时,首先扣减负的累计电能,然后只存入电能余额供使用。

设施管理机构可以根据计费系统的具体情况配置任何一个电源,即电力部门、其他来源或总计(电力部门 + 其他来源)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?